This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/UCC2897A:未加密型号

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/576327/tina-spice-ucc2897a-unencrypted-model

部件号:UCC2897A
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我想在设计中使用UCC2897A。 网站上提供了一个模拟模型,遗憾的是这是一个加密的PSpice模型。 我没有pspice许可证。  

是否可以获得未加密的模型,以便在模拟中使用此芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bas,我已经把你的请求移到了建模论坛. 他们会回复你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bas,

    请遵循常见问题解答中描述的步骤:

    请特别注意获取未加密的型号部分,第3项。