This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5.454万-Q1:TPS5.454万B-Q1连接至LM5166

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574229/webench-tools-tps54540-q1-tps54540b-q1-is-linked-to-lm5166

部件号:TPS5.454万-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS5.454万B-Q1LM5166

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在TPS5.454万B-Q1的最终设计中,如果单击它,它将进入LM5166。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench正确生成TPS5.454万-Q1的设计。  我看不出来TPS5.454万B-Q1在哪里有任何Webench支持。  您能告诉我如何重新创建您的问题吗?  此外,将此主题移至Webench论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    如果您开始使用非隔离26V输入24V/0.5A输出和最高效率设置进行设计,则采用99 % 效率和329 mm2 BOM的设计是TPS5.454万B-Q1。 如果单击它,您将找到错误的链接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰华

    我没有看到指向其他设备的任何链接。 以下是我被发送到的设计:

    这是一个公开共享的设计,您应该能够在WEBENCH中提取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Britt,

    在您打开设计之前,它位于列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰华

    是的,这就是我链接的设计。 它确实会让您找到正确的设计,但当您单击BOM中的IC链接时,它会转到LM5166产品文件夹。

    我们正在研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰华

    该问题是由于在我们的数据库中输入错误而导致的。 已更正并发布。 TPS5.454万B-Q1 WEBENCH型号 将于明天晚上或次日发布。

    请查看并告知我们任何其他问题。 我们感谢提请我们注意上述问题。

    谢谢,此致,

    植物