This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS4.017万:使用TPS4.017万进行负载瞬态仿真

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573332/tina-spice-tps40170-load-transient-simulation-using-the-tps40170

部件号:TPS4.017万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的团队:

我的客户希望使用TPS4.017万进行负载瞬态仿真。

当我们从Webench导出TINA-TI或OrCAD模型并尝试使用瞬态仿真进行仿真时,需要花费大量时间,并且无法对各种组件进行微调。

当我们尝试平均模型时,我们发现晶体管集成在模型内,因此我们不能使用不同的晶体管。

我在e2e上看到了一个类似的请求,但它也没有实用的解决方案。

e2e.ti.com/.../33.2169万

您能提供建议吗?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想将p/n:bsc110n06ns3g替换为p/n:BSC360N15NS3。Infineon公司的型号psice 与 OrCAD文件(tps4.017万.DSN)中的型号不同,PLS建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    您是否尝试使用WEBENCH中的在线模拟功能?  默认情况下的负载瞬态模拟在< 2分钟内运行。 您还可以灵活选择不同的FET。

    此致,

    Lakshmi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我尝试了,但没有在列表中找到我正在使用的FET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,

    请与您分享您使用TPS4.017万器件和MOSFET型号开发的TINA-TI测试台吗? 我们将了解如何减少仿真时间。

    谢谢!!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会给你发送OrCAD pspice。
    为什么我在webuch和OrCAD pspice之间获得了不同的结果仿真?