This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spi/CC3200MOD:如何模拟其电路?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS737, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/575280/tina-spice-cc3200mod-how-to-simulate-its-circuit

部件号:CC3200MOD
主题中讨论的其他部件:TINA-TICC3200BQ2.104万TPS737

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我 已使用cc3200,bq2.104万和tps737制作了电路。在此软件中, 我可以 制作原理图并模拟电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿卡什

    我们目前没有任何可用于cc3200或bq2.104万的模拟模型。 我们通常不为MCU产品提供仿真模型。 我们有一个PSpice模型可用于TPS737 LDO,它位于产品文件夹中。