This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0637万:Tida-0.0637万设计问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/575554/tida-00637-tida-00637-design-problems

部件号:Tida-0.0637万

大家好,

我的客户正在为车载充电器应用寻找用于泄漏电流检测的TIDA-0.0637万,

两个油炸玉米粉饼,

1. CT对于GFCI电流检测和保护,他们想知道CT部件号和规格

2.在原理图第14页上,R14电阻器有+和-单电阻,但U3A的电源电压仅为AVCC =5V,请问这条电路的用途是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Red,
    感谢您的咨询。
    我将联系我们的工程师来回答您的问题。

    感谢您选择TI!
    此致,
    Yuki