This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC74A:将SPICE模型添加到TINA时出错

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC74A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/579260/tina-spice-sn74lvc74a-error-in-adding-spice-model-to-tina

部件号:SN74LVC74A
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我使用的是SN74LVC74APWR规格型号,但无法将其添加到TINA。

我已附上错误的屏幕截图供您参考。请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srinivas,

    产品文件夹中的PSpice模型已加密,只能在PSpice版本16.2 及更高版本中使用。 为了使用TINA-TI中的模型,您需要未加密的PSpice模型。 您可以按照常见问题中的说明获取未加密的模型:

    经常将TI的Spice模型导入到PSpice和TINA-TI以外的工具中- WEBENCHRegistered设计中心...

    e2e.ti.com

    请参阅获取未加密的型号部分。

    如果您遇到任何问题,请告知我们。

    谢谢!!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mahavir:

    感谢您提供有关查找TI未加密型号的说明。
    但这些说明无法帮助我找到SN74LVC74A未加密型号。
    我想我需要填写在线表格才能应用SN74LVC74A SPICE模型。

    谢谢你。
    此致,