This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA169:低电流时INA169输出的奇怪峰值

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/580496/tina-spice-ina169-strange-spikes-from-the-output-of-ina169-at-low-current

部件号:INA169
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我模拟了一个INA169,发现在低电流下有一些峰值。 这是正常的,还是我在模拟中出了问题? 峰值从1.4安培开始。

e2e.ti.com/.../CurrentMeasurement.zip

此致,

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    INA169需要2.7V至60V的共模电压才能工作。 由于您使用固定电阻器作为负载,电流会降低,因此共模电压也会降低。 在您的情况下,2.7A的1ohm负载为2.7V共模。只要电流小于2.7A,设备就可能无法正常工作。 该模型可能无法准确地对该未定义的操作区域中发生的情况进行建模,因此在现实世界中,可能不存在较大的峰值,但我无法说出将会存在什么。 我认为修改SIM以具有固定的共模和可变电流将对您的SIM有很大帮助。 如果您的实际电路是固定电阻1欧姆负载,则确保电流保持在2.7A以上。 另请注意,在50mV输入时,器件的共模抑制为120dB,最小100dB。 在~50V的输入上进行电压摆动将对输出本身产生影响,即使电流是恒定的。 在您进行设计和筛选时,请谨记一些事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:
    感谢您的良好解释,我会记住。
    谢谢你

    马丁