This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4541:用于相位补偿验证的TINA-TI模拟电路

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581052/tina-spice-ths4541-a-tina-ti-simulation-circuit-for-phase-compensation-verification

部件号:THS4541
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,支持团队,

我们的客户正在考虑将THS4541作为ADC输入的前置放大器。

他们刚刚开始使用TINA-TI进行仿真。

是否有模拟电路用于验证 全差动放大器(如THS4541)的相位补偿?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki:

    我不太确定你所说的"用于验证相位补偿的模拟电路"是什么意思。

    您是否指的是可用于测量相位余量的开环频率响应? 或者您指的是闭环配置,如THS451 TINA-TI参考: http://www.ti.com/lit/tsc/sbom907中所示

    请告诉我们

    赫曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Herman-san,

    感谢您的回复。

    我 很高兴选择任一参考电路,但我想要一个参考模拟电路,尤其是用于开环频率响应特性的参考模拟电路。

    我不熟悉TINA-TI,因此拥有一个模拟环境非常有用。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    随附的是您可以使用的开环测试台。

    此致,

    赫曼

    e2e.ti.com/.../THS4541-Open-Loop.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Herman-san,

    感谢您的支持。

    这对我很有帮助。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Herman-san,

    我有一个关于开环测试台的问题。
    我经常看到一个开环模拟,它使用Hi-z元素剪切反馈环。
    由于实际电路的偏置条件在我得到的测试台上不同,我想分析组装电路时的开环。

    我认为我可以通过修改闭环测试台来实现这一点,但我应该怎么做?
    我遇到了麻烦,因为我不知道如何将交流电输入到虚拟接地点。

    请支持我。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想模拟设置ths 4541的外设电路常量。
    为了设置补偿容量,我想验证开环与实际电路负载的交流特性。
    我是否应该调整电路THS4541开环中的C1和R2。TSC I I THRUST?
    我假设从放大器输出到输入的反馈电阻为2.5kΩ Ω,而输入电阻为1kΩ Ω。
    在这种情况下,应该设置R2的电阻值是多少?

    如果问题不好,我很抱歉。

    此致,
    Tomoaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通崎市

    我很抱歉错过了这篇文章。 我刚刚发现,我在清理我的旧帖子时,我错过了您对该帖子的回复。 我的道歉。

    要回答您的问题,您的C1和R2应设置为典型负载。 要计算实际的R2,您应该使用R2new = R2 ||(R1 + R3)来包括反馈电阻器的影响。

    如果您还有其他问题,请告诉我。
    此致,
    赫曼