This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2733:lm2733解密的SPICE模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582837/tina-spice-lm2733-lm2733-decrypted-spice-model

部件号:LM2733
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我已从 TI下载了'LM2733'的Spice文件- WEBENCH Designer (下面提到的链接)

https://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?VinMin=12&VinMax=12&O1V=24.8 和O1I=LM2733X&AppType=None 0.2 (无)&OP_TA=30 (已选择)&lang_chosed=en_US&optfactor=3&origin=simNow&action=simulate

我还附上了从上面的链接下载的'TINA-TI SPICE模型'。

 

但我得到的文件是加密格式的。 我无法使用工具中的文件。

 

我是否可以获得附加的同一文件的'解密'版本?

或者,我是否可以获得 用于升压转换器IC - LM2733的Spice文件(txt格式)?

 

Ø  升压转换器IC配置 :

  • ·        VIN - 12伏
  • ·        输出电压- 18.2V最小值至24.8V最大值
  • ·        IMAX - 200mA。

 

请满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    我正在为您研究这个问题。 我应该能够很快提供信息。

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    我能够在TINA中为上述配置运行导出的模拟文件。 给我发送错误消息,我们会调查它。

    此致,
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    请参阅随附的未加密TINA-TI model.e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_95.9042万_5F00_7273.tsc</s>7273.

    此致,

    Pradeep