This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/66AK2L06:可以'不能与IBISCHK5 v 5.0 配合使用.................3.

Guru**** 2583275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578144/tina-spice-66ak2l06-can-t-work-with-ibischk5-v5-0-3

部件号:66AK2L06
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

TI的模型使用 ibischk 5.1 .4,而客户端  使用5.0 .3。 有几个关键字是IBISCHK5 5.0 5.33所不承认的,即   

无效关键字:isso_pu

错误(行3322)-无效关键字:COMPONENT_CURRENT

错误(行6978)-无效关键字:isso_pd

 是否可以解决此问题? 请给出建议。

谢谢。

-YY

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    此问题是否有任何更新?

    谢谢。

    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YY,

    很抱歉回复延迟。

    我认为这是IBIS模型问题。  为了让我们进一步调查,您能否与我们分享IBIS模型?

    谢谢!

    -Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    您可以在此处下载模型(www.ti.com/.../sprm589)。

    谢谢。

    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    此问题是否有任何更新?

    谢谢。

    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YY,

    如您所知,我们创建了一个单独的电子邮件线程(e2e之外),涉及产品线人员(Harsh,Mark,Bhavin)。 如上所述,该模型是由产品系列开发的,我相信您的咨询将得到参与开发的人员的最佳支持。 因此,请继续关注他们的见解。

    再次感谢您的耐心等待。

    此致,

    Eric Kim (在线设计工具团队)