This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28C42:UCC28C42收敛问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28C42, UCC28C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/584533/tina-spice-ucc28c42-ucc28c42-convergence-problem

部件号:UCC28C42
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,, PMP1.0783万UCC28C40

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

早上好
我正在尝试复制未与集成UCC28C42隔离的降压电路。
我从PMP1.0783万板上获取的原理图。
不幸的是,同时复制原理图(PMP1.0783万),Spice无法模拟它,因为存在收敛问题。 与ME TINA相同的错误
是否有人遇到过此问题?

谢谢你
Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lorenzo,  

    我们不可能在不实际研究问题的情况下作出回应和提供支持。 您能否分享您面临收敛问题的TINA原理图?

    此外,我们还在本部分的产品文件夹(在"工具和软件"下)中提供了启动和稳态测试台。 您是否尝试过其中的任何一种? 我可以在TINA-TI中下载和模拟设计,而不会出现任何问题。 所以我请大家也看看这些。

    谢谢!!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahavir:
    我复制了原理图PMP1.0783万,只是如果我开始转换,就会有一个收敛误差二极管(大小正确)。
    如果我使用相同的GND更改原理图,则没有问题。
    如何向您展示以检查问题?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ACDC_5F00_PowerSupply.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉收到邮件,但我发送给您的示意图中有一个错误。 V2是325Vdc,而不是15Vdc。
    抱歉
    Lorenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo您好,

    我可以运行您在上面发送的原理图。 刚刚替换了UCC28C40的宏。 请查找随附的.tSC。 如果您发现任何问题,请告知我们。

    此致,

    Bhushan

    e2e.ti.com/.../ACDC_5F00_PowerSupply_5F00_08MAR.TSC