This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1243万:HD3SS460连接错误。 请回答应该如何

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/584910/tida-01243-hd3ss460-wrong-connection-please-answer-how-it-should-be

部件号:Tida-0.1243万
主题: HD3SS460中讨论的其他部件

尊敬的支持团队:

我有TIDA-0.1243万评估套件,它工作正常。

我用与TIDA-0.1243万设计完全相同的USB-C前端和集线器进行了自己的设计。

我发现,我们的设计在USB 3.0 模式下不起作用,经过一些研究,发现原始TIDA-0.1243万 SCH (修订版B,第4页)与HD3SS460 IC的信号连接错误。

请回答,这是SCH中的错误还是应该是这样的错误?

HD3SS460 (SSTXN)的引脚25连接到Net SSTXP_UP,该引脚连接到USB集线器IC的引脚USB_SSTXP_UP。 因此,负极引脚连接到正极。

SSRX diff对也是如此。

请尽快回答。 我们的设计包含2个USB集线器和几个带USB-PD和mux的端口,我无法让USB 3.0 正常工作。

此致,

Sergii Makovetskyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉出现延迟,USB 3.x支持TX和RX上的自动极性检测,因此应该可以正常工作。能否分享您遇到的具体问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,感谢您的回答,
    我已经发现USB 3x支持自动极性检测,现在工作正常。
    这是IC焊接的一些问题(SS MUX的中心垫未连接)。
    现在所有的集线器和MUXes在我们的项目中都能正常工作,谢谢:)
    --
    此致,
    Sergii