This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8861:PMP8861,UCC2897A正向锁模1/4砖参考设计问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581297/pmp8861-pmp8861-ucc2897a-clamp-forward-1-4-brick-reference-design-issue

部件号:PMP8861

你(们)好  

我遵循PMP8861参考设计,但48V以上的VIN可能 会启动OTP关闭电源,如何调试,以及PMP8861是否有可用的样品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lin,
    感谢您的咨询。 让我澄清一下您关于样品的问题。 您在此菜单中所示的样本是指由TI Enigneer构建的实际PMP8861? 无论如何,要回答你们两个问题,我需要我们的工程师。
    我将在内部找到合适的人员来回答您的问题。

    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki:您好!

    感谢您的回复, 此问题紧急,请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lin,

    1.您是如何知道激活了OTP以关闭变频器的? 您能否分享您的原理图? w-huang3@ti.com

    2.  TI参考设计通常不会像EVM那样销售,除非TI.com上有购买设计的选项。 客户需要使用TI.com上发布的Gerber文件自行构建,或要求TI FAE联系TI的电源设计服务团队以构建主板。


     
    此致,
    王新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,王欣

    我 的Gerber示意  图文件链接如下

    e2e.ti.com/.../54.3295万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joey,

    我单击链接时,显示服务器错误。 您能否将其发送至我的电子邮件w-huang3@ti.com。 谢谢。

    此致,
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王新

    发送给您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey,

    看起来您使用的原理图与PMP8861完全相同。 您是否构建并测试了主板? 如果与PMP8861相比没有任何变化,则不应触发OTP,因为VIN高于48V。

    您能否确保 正确 组装主板并正确配置/连接测试设置? 如果问题仍然存在,请分享您观察到的一些波形,以便我们提供进一步帮助。

    此致,

    王新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王欣
    是的,我有Build 2测试板,组件与PMP8861 BOM相同,我已确认。
    您能否告诉我您想知道我可以向您展示哪些波形,以加快问题的澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王欣
    PMP8861问题已解决
    由于充油泵PNP、NPN规格不符合规格,因此现在功能正常,效率高2 %。