This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5060:LM5060型号和OVP

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582406/tina-spice-lm5060-lm5060-model-and-ovp

部件号:LM5060
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

LM5060型号是否能正确处理OVP功能?

在附加的模拟(即稍微修改的评估模拟文件)中,存在OVP事件。 OVP事件发生后,输出(输出)与门(门)一起变为-10V。 这似乎不对。

它取决于负载。 在附加的模拟中,我有一个100欧姆的负载。 1K负载将进一步变为负值,而10欧姆负载只会略微变为负值。

我没有评估版,所以我想知道模型是否准确地显示了零件functions.e2e.ti.com/.../snvma08_2D00_overvoltage.tsc的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将研究这一问题并回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    型号中缺少从OUT到GND的内部二极管,因此当OVP故障发生时,80uA电流从OUT引脚下沉,因此VOUT变为负极。 我们将很快修复该模型,但现在您可以将连接的二极管模型外部连接到OUT引脚到GND进行模拟。

    e2e.ti.com/.../DIODE.TSM

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    模型问题已在Web上修复。 您可以通过以下链接使用更新的型号。

    此致,

    Bhushan