This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0334万:创建PCB

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/580844/tida-00334-creating-pcb

部件号:Tida-0.0334万

我想获得TIDA-0.0334万的董事会。 你们说,你们不卖主板,而是提供了很棒的光绘文件。 但是,我去找了我通常去找的PCB设计师,但是他们在理解文件时遇到了问题。 有些人说他们缺少文件(如钻孔),有些人不明白文件的内容。 您能否提供您使用的PCBA制造商或提供.sch和.brd文件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Isaac,

    感谢您的咨询,很抱歉回复太晚。

    您可以尝试使用CAD zip文件中的文件吗? 听起来好像您提供了光绘文件。

    请试用,如果不是您要查找的,请告诉我。

    此致,

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki,您好!

    我想做的是获得一个为这种设计而制造的PCB,因为你们不卖主板。 IM正在查看光绘文件(创建PCB所需的文件),但它们没有标记每个文件是什么(如顶部焊锡掩码,底部丝网,顶部焊膏等)。 我使用4pcb.com订购主板,但他们需要我标记每个文件的内容。 如果您使用另一家知道文件类型的制造商,请告诉我它们是什么。 如果您使用Eagle创建PCB,.sch和.brd文件也将非常出色。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次对其发出ping命令。 我想制造一个采用这种设计的PCBA,但是我没有制作PCB所需的所有文件。 如果可能的话,.sch和.brd文件会很好地工作,所以我可以自己制作Gerbers,或者所有你用来制造样品板的文件,以及你用过的制造商。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊萨克,您好!
    很抱歉回复太晚。
    我无法判断工程师是否对设计文件有不同格式的文件。 让我与设计此TI设计的工程师联系,看看我们可以为您做些什么。
    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuki
    Tida-0.0334万是我使用bq50.0212万A时采用的较旧的设计。 基于bq5.0002万A和bq50.0511万A的TIDA-0.0623万是更好的更新更好的设计。 性能更好,热量更好。 电路布局区域大致相同。
    所示装置带有标准线圈,但可以使用TIDA-0.0334万中的小线圈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    我在发布后发现了关于TIDA-0.0623万的信息,并从Digikey购买了一个使用相同芯片组的评估板(TX: www.digikey.com/.../787 (RX: www.digikey.com/.../476.4882万)。 我测试了这些主板,它们能满足我的需求。 现在,我正在尝试设计一个PCB,以使其适合我的产品,但我对这两个模块都有一些问题:
    1.两个主板上都有JTAG连接器,因此我认为我需要对IC进行编程。 您是否有工具来执行此操作,因此当我获得这些IC的最新版本时,我将能够对它们进行编程,使其完全按照评估版的操作进行操作。
    2.对于线圈,我看到您在TX模块的线圈下面放置了一个接地垫。 我能不能只是放一层塑料甚至一层厚胶带,这样我就可以将线圈放在电路的顶部,以减少模块的占地面积和高度?

    提前感谢,迫不及待地想听到这些答案!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Isaac
    关于您的问题:
    1) 两个主板上都有JTAG连接器,因此我假设我需要对IC进行编程。 --- IC是编程的,连接器用于I2C总线。

    2) 对于线圈,我看到您在TX模块的线圈下方放置了一个接地垫。 我可以把一层塑料甚至一层厚的胶带放在电路的正上方,以减少模块的占地面积和高度吗?--是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢你们的回应! 我将开始我的设计,如果还有其他问题,我将在这里进行推送。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍需要334 PCB上的层信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是关于TIDA-0.0623万的图层信息,因为这是我现在最相似的设计;就像什么痕量/成分,如果我需要某种网结,我需要在放置时格外小心
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    我还有一些关于TI BQ5.1013万BEVM-764开发套件的问题:

    1.在示意图中,如果EN1和EN2均为低,则表示JP4几乎不存在。正确吗? 如果是,我是否仍需要将电容器连接到原理图中该区域的矩形(例如稳定输出信号)?  

    2.原理图中的R4表示该值为110欧姆,而BOM中的该值为75欧姆。 哪一个是正确的值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好。我在焊接U5- TLV7.1733万时遇到问题。 占地面积比组件大得多。