This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZ1.4202万EXT:紧急问题:PSpice未加密的模型在TINA中无法正常工作。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582536/tina-spice-lmz14202ext-urgent-issue-pspice-unencrypted-model-is-not-working-in-tina

部件号:LMZ1.4202万EXT
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的各位:

我正在尝试模拟由LMZ1.4202万EXT组成的电源。 使用未加密的pspice模型,尝试运行瞬态分析时返回以下错误:

-->未找到操作点- 组件:U2.D24

LTSPICE发生了类似问题。 是否有人拥有此设备的工作模拟?  

请注意,我没有Orcad的许可证,因此我无法使用加密模型。

提前感谢您的参与

Jose Pedro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,
    对于延迟回复,我们深表歉意。
    您是否仍需要此方面的帮助? 我可以将它转发给开发模型的工程师。
    此致,
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞

    请与我们共享您的TSC文件,以便我们查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,很抱歉我的回复延迟了。

    目前我正在使用LTSpice模型,但速度太慢。  

    如果您能提供LMZ1.4202万EXT的工作TINA原理图,对我来说会更容易。

    此致

    Jos é Pedro