This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5166:模拟中出现意外的高输入电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/585343/tina-spice-lm5166-unexpected-high-input-current-in-simulation

部件号:LM5166
主题中讨论的其他部件:TINA-TITPS5.426万TPS9.2515万

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

当我尝试模拟“LM5166启动模拟”时,一切工作正常,但输入电流的测量显示了不现实的高值!?

此致

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin,

    这是行为模式的伪迹。 由于建模中使用的块的理想性质,在切换转换时会观察到峰值。 如果您忽略切换转换时的峰值,结果应该是合理的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,

    我的问题不是峰值,而是设备消耗的平均输入电流。

    例如:

    输出电压=1.5V,输出电流=150mA在输入端为我提供:

    VIN=9.8V,IIN=141mA!!!

    此致

    Martine2e.ti.com/.../LM5166.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,

    您正在查看2个输入端盖Cin和C2之间的电流。 您需要查看流入Vin引脚的电流。 我已随附了经过修改的原理图和新的探头和结果。 如前所述,如果手动计算平均输入电流,请忽略峰值。


    e2e.ti.com/.../LM5166_5F00_NG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil,

    我想C2将会计算电流的平均值! 即使我通过"您的"信号粗略检查估计的输入电流:

    InputCur_ACT大约为200mA,占空比大约 为1/5,所以我预计平均电流大约为40mA,而不是140mA。

    BTW:同一电路与其他SMPS的表现良好。 目前我正在使用一种基于TPS5.426万的设计,一切都如预期的那样工作。

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,
    您的"电流峰值"是问题的根源!
    如您所见,C2正在集成您的峰值,这是总电流的主要影响因素。
    我可以通过在切换台的Vin线路中设置1欧姆的串联电阻来减少这种影响。
    但无论如何:要么是峰值的电流幅度(大约15A!) 或者持续时间似乎不现实。
    您是否可以更改型号?
    此致
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    我们将对此进行研究,但可能需要一段时间才能发布带有修复程序的模型。 您正尝试从Iin测量中获得什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,
    能量收集。
    我正在尝试将我的电源保留在他的"MPP"中。 为此,我必须知道输入电流。
    此致
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin,

    我们已经确定了根本原因,并正在努力解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,

    太棒了!——你怎么想——我能等它吗?

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin:我们预计在下周发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,

    很好的听到,所以我会等待解决!

    但是:昨天我遇到了(相同?) TPS9.2515万 (打开开关时DRN引脚中的峰值为90A/50ns)问题,使用您的SIM "SLUSBZ6–2016年4月"

    你也会注意这一点吗?

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin,

    我们将了解TPS9.2515万并返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,

    我们已在Web上发布了LM5166 (ADJ)修订版。 它应在1-2天后显示在产品文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    我会看到谁,它是"新"模型(类似于xxx_Rev.A),还是它是相同的名称?

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin,

    由于已有版本A,您将看到版本B。日期也将更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,


    最新的PSpice模型在错误修复后现已在网上提供。

    您可以从以下链接下载。

    www.ti.com/product/LM5166/toolssoftware

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sonomen:

    我正在使用Web-Bench导出的电路。 导出是否已使用新模型?

    此致

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin,

    我们尚未将此更改传播到WEBENCH to TINA-TI Export (WEBENCH至TINA-TI导出)功能。 这确实需要我们测试一些可能需要一些时间的事情。 同时,您可以尝试查看是否可以将产品文件夹中的未加密PSpice模型导入到TINA-TI中。