This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS5.4331万:在AC模拟过程中,波德绘制GM &PM问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/583699/tina-spice-tps54331-bode-plot-gm-pm-issue-during-ac-simulation

部件号:TPS5.4331万
主题中讨论的其他部件:TINA-TITPS5.436万TPS5.4335万A

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的先生:

  在TPS5.4331万上进行交流仿真时遇到问题(如附件所示)。 波德图从-100dB开始,这非常奇怪。 这是应该的

开环增益为正。 我选择的中断点是否错误?  我还附上了TINA TSC文件以供参考。

e2e.ti.com/.../usb_5F00_pwr.TSC

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    在Spice中,通常不能使用瞬态模型来获取交换电路的环路响应。 您需要一个普通模型来完成此操作。 您可以在此处阅读更多详细信息: e2e.ti.com/.../3123.differences-between-a-transient-and-an-average-model
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Nikhil:
    感谢您的提醒! 但在您的设计支持或TINA库集中找不到TPS5.4331万 AVG模型。
    您能提供吗?

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    您是否已尝试使用WEBENCH工具为此设备创建设计。 它内置了波德图解仿真。

    需要此独立TINA-TI模型的时间范围是什么? 我可以将其添加到队列中,但在开发队列中有多个模型在前面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Nikhil:
    1.实际上,我们正在添加常规模拟配置文件之外的电路。 WEBENCH不能添加额外的电路(OpAmps,R,C)并执行模拟。
    2.现在,我们即将投入生产,我们正在解决负载瞬态大V下降问题。 需要尽快使用仿真模型。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Nikhil:
    或者,您是否有类似的部件型号,这些型号具有我们可以首先尝试的类似交流电行为。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    您可以使用以下链接搜索所有可用的型号。 在搜索框中,使用类似于“TPS54 Average TINA”的短语。 TPS5.436万或TPS5.4335万A可以作为很好的示例供您参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    TPS5.4331万 TINA-TI AVERAGE模型已添加到产品文件夹中。 您可以在此处找到。 

    此致,

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    模型似乎可以使用。

    感谢您的帮助!

    Brian