This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线电机监控器(WMM) D

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-WLMOTORMONITOR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/585074/wireless-motor-monitor-wmm-d

主题:TIDM-WLMOTORMONITOR中讨论的其他部件

我正在与我公司的一个团队合作,该团队对无线电机监视器(WMM)设计指南的功能感兴趣。 子卡上有一个加速计,350 pF,10 kHz,TH,部件,我无法在distributers..ca中找到正确的部件,也无法提供一个有效的部件号来满足此部件的特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ganesh,
    感谢您的咨询,我在向工程师提问之前有一些问题。
    1)您对TIDM-WLMOTORMONITOR感兴趣? 正确吗?
    2)请告诉我您找不到哪个部件? 如果你给我举几个例子,那会很有帮助。

    我期待在讨论此问题之前听到您的回答。
    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yuki

    感谢您的回复,是的,我对 TIDM-WLMOTORMONITOR感兴趣。 关于我遇到问题的部件,是子卡上的部件号6.6192万CPZ1 ref des U8。 我从分销商那里找到了这一部分,所以我现在很好。

    我还有一个要求,那就是获取作为 TIDM-WLMOTORMONITOR 项目一部分的无线电机和无线传感器子卡的Altium文件(.PCBDoc)。

    请告诉我这是否可行。 Leo Estevez说,它允许索取档案。

    谢谢

    Ganesh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yuki

    我希望您能收到我关于 TIDM-WLMOTORMONITOR的最后一篇文章。 我正在寻找Altium文件,因为我很难确定传感器板上U6的方向。 如果您能帮我解决这个问题,我们将不胜感激

    谢谢


    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ganesh,

    U6的方向如下所示。  似乎丝网印刷中的参考引用指示符放置在错误的位置。  针脚1位于左下方。