This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:MLCC DC偏置效应

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581219/webench-tools-mlcc-dc-bias-effect

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,  

WEBENCH是否考虑了直流偏压对MLCC电容的影响?  

我的意思是,我有一个应用,在这个应用中,WEBENCH建议使用10uF 100V作为输入电容。 输入电压设置为30V至40V。 查看建议的电容器数据表,我发现当直流电压为40V时,原始电容降至50 % (5uF)。 电路上的所有其他MLCC都将出现相同的影响。

WEBENCH是否可以应对这种情况?

谢谢!

Yuri