This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0362万:将两个cammera连接到EVM板

Guru**** 2585565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/580510/tida-00362-connecting-two-cammera-to-evm-board

部件号:Tida-0.0362万

你(们)好

我的问题是关于dlp6500的参考设计文件:

是否有任何方法可以将两个摄像机连接到EVM板?

如果是,校准流程和其他工作如何进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahdy:

    感谢您的咨询,很抱歉回复太晚。
    我正在内部工作,以便找到合适的人员来回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。
    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahdy:

    目前,从软件角度来看,参考设计不支持两台摄像机。

    谢谢!
    保罗