This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5.3602万-Q1:为什么LM5.3602万可以'不能创建5vin/3.3V输出电流2A?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/585233/webench-tools-lm53602-q1-why-lm53602-can-t-create5vin-3-3vout-iout-2a

部件号:LM5.3602万-Q1
主题中讨论的其他部件:LM5.3602万TPS6.209万-Q1TPS6.2065万-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,先生  

为什么LM5.3602万不能创建5vin/3.3V输出输出电流2A?

因为5V输入处于规格范围内。  

对于LM5.3602万 EVB,我也看不到输入电压范围。

                                  太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在迁移到Webench"论坛...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当输入电压接近输出电压时,LM5.3602万系列具有特殊的FPWM工作模式。  此操作模式当前未在WEBENCH Power Designer中建模。  作为解决方法,您可以将VinMin设置为5.3V,然后使用WEBENCH Power Designer的在线模拟功能观察Vin=5V时的建模操作。

    EVM用户指南似乎未直接说明设计的工作输入电压范围。  但是,3.2 部分(用于3.3V版本)中的图形显示输入电压低至 8V。  5V图形(3.1 部分)显示的输入电压低至5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么要将36V设备用于5V导轨? TPS6.2065万-Q1或TPS6.209万-Q1更小,更具成本效益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI -修正-限制不是FPWM工作模式。 相反,当Vin接近Vout时,设备会进入频率折回模式。 此操作模式未在WEBENCH Power Designer中建模,因此不提供用于此情况的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位

    抱歉,我有一些困惑,我可以验证以下内容:

    1.在机架下,LM5.3602万可以在5V输入/输出3.3V输出电压2A应用中使用,对吗?

    2.我的客户选择在5V输入应用中使用LM5.3602万,是因为他们有经验,IC会因Vin峰值而消磁。

    3.我使用WebBench模拟5.3Vi/3.3Vout Iout2A,并将Cout从22uF更改为100uF,但为什么CFF (47pf)同时没有chage。但从数据表3来看,CFF最有用120pf。

    4.我可以知道什么是“VEN启用输入阈值电压,滞后,低于最小0.45V最大0.55V”?数据表中没有详细说明。

                                                                         太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bogey,
    1.是的,您的设计参数在设备的工作范围内,但不在其最佳范围内。 请参阅数据表(第7页)的"系统特性"部分,其中显示了参考的典型应用电路,以及Vout = 3.3V和Iout = 3A的最小输入电压通常为3.9V。 在低输入电压下的调节可能不如在指定范围Vin >= 6V时的调节好(请参阅同一表中的线路调节)。 另请参阅电气特性(第6页),Vin_operate (最小工作电压)在最高电压时为3.95V。

    2.好的。

    3.当您在WEBENCH电源设计中选择不同的组件时,其它组件不会自动更改。

    4.当VEN上升时,VEN的阈值介于1.7 和2V之间。 一旦VEN达到阈值并建立"逻辑高",它至少需要降低滞后值才能被视为"逻辑低"。 滞后范围为0.45 至0.55V。 有关EN输入操作的详细信息,请参阅8.3 2部分。