This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2000:此设计的设计文档在哪里。

Guru**** 2536720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/584352/pmp2000-where-are-the-design-documents-for-this-design

部件号:PMP2000

您好,

我在TI网站上找到了此PMP2000 (隔离反向(48V@500mA))。 但我找不到任何设计文档。 例如,原理图,材料明细表等。如果有人能告诉我可以从哪里获得这些设计文档,我将不胜感激。 谢谢。

此致,

John