This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.055万:软件文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582614/tida-00550-software-files

部件号:Tida-0.055万
在“线程: ADS1262”中讨论的其他部件

您好,

我正在寻找适用于TIDA-0.055万参考设计的任何软件文件或示例代码。

或者,如果没有,是否有更具体的信息说明为每个测量选项设置了ADS1262的各种寄存器?

感谢您的帮助,

Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,
    很抱歉您迟到了。
    我正在研究源代码是否可用。
    我希望我们的工程师能尽快为您解答问题。

    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    我对延迟回复表示歉意。

    遗憾的是,测试软件不可用,但可以在下面找到每个测试模式的设置。 在软件重置和分配GPIO (用于控制HC595)之后,对ADS1262默认设置执行了以下更改(下面所示的某些参数可能已经是默认值):

    模式I (伏特):
    -输入通道:AIN0,AIN7
    -增益:1V/V
    此外,请参阅用户指南中的表7,了解过滤器+数据速率设置

    模式II (毫伏):
    -输入通道:AIN4,AIN6
    -datarate=20SPS,SINC4
    —此外,请参阅用户指南中的表9以了解增益设置

    模式III (mA):
    -输入通道:AIN8,AIN9
    -datarate=20SPS
    - FIR
    —此外,请参阅用户指南中的表10以了解增益设置

    模式IV (循环):
    -输入通道:AIN8,AIN9
    -增益:4V/V
    -datarate=20SPS,FIR

    模式V (热电偶)
    -输入通道:AIN4,AIN6
    -增益:32V/V
    -偏置打开
    -datarate=2.5 SPS

    模式VI (RTD)
    -输入通道:AIN4,AIN6
    外部参考:AIN2/3
    - IDAC1:250uA
    -如果RTD 3线:IDAC2:250uA
    -增益:8V/V
    - FIR
    -datarate=2.5 SPS

    此致,
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Lars,这很有帮助。
    Caleb