This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:3相电源1相至3相(1x 230 ->3x 230)或12V直流至3相(3x 230V)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1301, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/585079/tina-spice-3-phase-power-source-1-phase-to-3-phase-1x-230---3x-230-or-12v-dc-to-3-phase-3x-230v

主题中讨论的其他部件:TINA-TIUCC2.152万AMC1301TMS320F2.8027万TIDA-0.0366万controlSUITE

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好!

我即将构建一个3相电源。

我可以这样构建一个:

或类似如下:

如果我构建第一个图表(我自己的原理图):

我需要二极管吗? 我是否应该像第二个一样把它们放在这里?

要获得3 x 230 +/- 10 V 50Hz

电阻器应该有多少欧姆?

电容器应该有多大?

变压器的电压是否应为12 - 0 - 12和230伏?   ...或?   告诉我!

如果我构建第二个:

我应该使用整流器吗?   ...还是电压倍增器?   我是否获得所需的电压? 相位之间。

C1  -"有多大"?

R1 -我需要它吗? 为什么? -什么原因?

两者:

如何使方波变成正弦波?

我尝试过使波形不那么平方,更像第一个波中的窦,用电容器和二极管与晶体管之间的电阻器。

我这样做对吗?   还是错?   我该怎么办?

如何调整输出电压?

如果我知道我需要知道的事情并成功地建立了一个这样的系统,我就会用它来驱动一个循环泵。

泵消耗83瓦。

还有什么我应该知道的吗?   告诉我!

非常感谢!

/M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在论坛上发帖。
    你提出的许多问题超出了我在本论坛上能够回答的范围。

    我会将您的设计分类到网格基础设施下。

    TI有许多用于网格基础设施的参考设计。
    www.ti.com/.../overview.page

    在太阳能逆变器选项卡中,有一个3相参考设计。
    www.ti.com/.../solar_power_inverters

    以下是具有电流,电压和温度保护的增强隔离三相逆变器的参考设计
    www.ti.com/.../tidubx1b.pdf

    此设计 ,www.ti.com/.../TIDA-0.0366万
    为使用设计的额定功率高达10 kW的三相逆变器提供参考解决方案
    增强隔离双IGBT栅驱动器UCC2.152万,增强隔离放大器AMC1301,
    和MCU TMS320F2.8027万。

    Tida-0.0366万显示了TI在3相逆变器上使用的方法。

    前端可以通过多种方式实现。
    通常,PFC功率因数校正用于创建可行的DC总线。
    然后逆变器通过直流总线工作。

    我建议您在以下位置查看一些套件:
    http://www.ti.com/f28xkits

    我们拥有一系列合理的数字电源套件,从具有PFC的交流-直流转换器到直流-直流转换器。
    大多数解决方案使用C2000 Piccolo MCU。

    每个套件的软件均可在controlSUITE内免费下载。
    www.ti.com/.../CONTROLSUITE
    这让您可以了解我们拥有的各种基于C的软件项目。

    数字电源BoosterPack
    两相交错PFC
    单相逆变器;电压源
    单相逆变器:栅极连接逆变器
    双向降压升压
    C2000电源培训套件。


    借助此材料,您可以获得结构和开发工具来促进您的设计。