This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:支持Windows XP

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/585190/webench-tools-windows-xp-support

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我们的客户想知道 我们是否可以在Windows XP上使用WEBENCH。

请告诉我们推荐的操作系统版本和Brouser版本以使用WEBENCH。

此致,

Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki,您好!
    WEBENCH Power Designer应与Windows XP一起使用。 Chrome或Firefox浏览器或IE8应该正常。 请注意,该工具使用Flash,因此需要在浏览器中支持。 (设备产品文件夹中的“交互式设计”不适用于XP。)