This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:如何测量其IQ?

Guru**** 2928050 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582060/lm2941-how-can-i-measure-its-iq

部件号:LM2941
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

您好,我想问您如何衡量其IQ与TINA-TI的比值?

原因是,其IQ将按客户配置进行chaged。

如果你能比TINA TI测量它,那就更好了。

(如果您可以附上任何其机密性图片,那就好了)。

谢谢!

此致。

高桥正和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masharu

    我会看看我是否可以将您的问题移到建模小组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    您可以在内部向我发送电子邮件。

    谢谢。

    此致。

    高桥正和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山

    由于这些是行为模型,因此不会对静态电流进行建模。 您可以将数据表中的信息用于此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil San

    是的,我知道它的数据表有相关信息。
    但一旦配置发生变化,我们就不知道IQ的多少。

    这就是我问你的原因。
    我们是否有计划添加测量智商的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高桥山

    此功能不适用于任何行为模型。 也许您可以在产品E2E论坛上发布此问题以获得进一步帮助。

    谢谢!