This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:API

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581626/webench-tools-api

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

 WEBENCH是否有API? 我已经拿到了BOM,需要从TI BOM中找到任何职位(第一或备选)。

例如,TI BOM具有 xal6030-102MEB,但我没有在主菜单中获得它,因此我在TI BOM中使用的替代物是 MLC7540,但它也不在我的BOM中,因此我使用 TI BOM中的第二个替代物是CDRH127,我也得到了它。

所以我想创建脚本以自动查找,但需要 WEBENCH API。

附注:请提供从TI BOM复制过去的机会!

P.S.S. Adobe Flash Player R.I.P. HTML5 <3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,
    WEBENCH Power Designer没有用于搜索特定组件的API。 请注意,如果您有与零部件搜索限制匹配的特定零件号,您可以使用其零件号和值创建"自定义零件"。 (进入材料明细表视图,单击"选择备用零件",然后在所选零件的信息下查看搜索限制。 使用页面底部的红色按钮创建"自定义部件"。)

    要将WEBENCH Power Design的BOM提取到文档或报表中,请参阅BOM视图顶部有一个按钮可导出到Excel。 该文件包括组件标识符,零件号,制造商和一些关键属性。