This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMR1.405万:语法错误LTSPICE模拟:未知符号:SS

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/584075/tina-spice-lmr14050-syntax-error-ltspice-simulation-unknown-symbol-ss

部件号:LMR1.405万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,  

我在尝试运行模拟时遇到以下语法错误:"未知符号:SS"。

你们中的任何人都知道如何能够解决这个问题?  

THX先进。

以下是屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesco,

    由于其EULA,我们不允许支持LTSpice模拟。

      产品文件夹中LMR1.405万的未加密PSpice模型未加密,应 在支持PSpice模型导入的模拟器中正常工作,并在子电路定义中进行以下修改:

    .SUBCKT LMR1.405万S_TRANS BOOT VIN EN RT_SYNC FB SS GND SW PAD参数:SS=1

    谢谢!!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错! 谢谢你=)