This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0782万:需要用于原理图的设计文件

Guru**** 2906580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582296/tida-00782-need-design-file-for-schematics

部件号:Tida-0.0782万

尊敬的团队:...

设计 TIDA-0.0782万的设计文件部分仅提供PCB CAD文件,我们需要OrCAD.DSN文件。

我们产品的可编辑示意图。

最好是获取此原理图设计文件,而不是pdf文件。

 

谢谢,此致

Nazir

nazir@thinkcircuit.com

9844549786

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nazir,
    感谢您的咨询,我正在内部查看您的请求文件是否可用。
    感谢您的耐心等待。
    此致,
    Yuki