This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.012万:MPPT充电控制器电压水平故障。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/584099/tida-00120-mppt-charge-controller-trouble-with-voltage-levels

部件号:Tida-0.012万

我们已经对MSP430进行了编程,并且能够连接到该接口。 但是,当我们使用直流电源作为太阳能面板测试控制器并连接12伏蓄电池时,我们将直流电源设置为13伏,并将2个大电容器设置为:C1和C2都是泄漏的酸。 我们更换了这些电容器,现在,当我们将直流电源设置为高于蓄电池电压的任何电压时,太阳能电池板电压的持续波动从13 16.5 伏开始,如下所示。

过载/短路标志在此测试期间也呈红色。 最后,我们无法使控制器输出12伏电压,除非仅连接蓄电池,并且没有太阳能电池板。 是否有已知的解决方案来解决这些问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:
    感谢您的咨询。 我正在内部工作,以便找到合适的人员来解决您的问题。
    此致,
    Yuki