This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-0.012万:连接GUI时出现问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/583981/ccs-tida-00120-problems-connecting-with-the-gui

部件号:Tida-0.012万
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2MSP430F5132

工具/软件:Code Composer Studio

我已使用TIDA-0.012万设计作为参考。  我使用Code Composer编译软件文件中提供的代码。  在构建代码时,我收到一个错误消息,提示'Program "make is not found'。  我尝试了此解决方案(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/37.3261万/1313023#1313023)131.3023万),131.3023万,但 "${cG_tool_root}/include"已经存在。  但是,代码的生成和完成看起来就像正常一样。  忽略此错误,当我尝试连接到GUI时,它最初连接,程序冻结,然后在几秒钟后断开连接,并显示"连接丢失(IO)!"。  我尝试过许多人的建议来修复它,包括在//#define GUI中注释"//",切换引脚等

下面是连接GUI时如何设置的图片,请告诉我是否正确设置。 我正在使用MSP-EXP430G2板和MSP430F5132。  来自 MSP-EXP430G2的Vcc针脚 连接到充电控制器板J5连接器上的VCC针脚,Tx连接到J5连接器的LED3,Rx连接到J5连接器的LED2,并且J5连接器上的两个接地线短接在一起。

我尝试过很多事情,包括不同的计算机,甚至不同版本的CCS。  如果您对此问题有任何想法,请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    生成错误可能是由于下载不当或未使用项目的本地CCS或编译器版本造成的。 我没有看到从MSP-EXP430G2建立JTAG/SBW编程的连接,但我假设编程后这一连接被中断,我不知道GUI需要哪些反向通道UART连接。 从图像中很难判断,但似乎两块板之间未连接GND,如果不按预期编程失败,这肯定会导致GUI通信失败。 电源和照明工具团队创建了此TI设计,因此他们可以提供有关特定资源详细信息的更多见解。

    此致,
    Ryan