This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1088万:跳线设置

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582743/tida-01088-jumper-settings

部件号:Tida-0.1088万

嘿,  

我遵循 TIDA-0.1088万 参考设计,在设计指南的表3中给出了跳线设置。 我想问一下,我们是否需要自己对导线进行探测,或者设计本身中是否存在上述连接?

如果我们需要连接跳线,是否有更清晰的指南来使用外部DVCC的仪表功能以及使用板载设备?

我们非常感谢任何一个员工。  

此致,

希拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hira,您好!
    感谢您的咨询,很抱歉您迟到了。
    我将在内部找到合适的人员来回答您的问题。

    此致,
    Yuki