This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9444:用于LMZ3.1503万,LMZ3.1506万和LMZ3.171万的感应+输入的49R9电阻器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/583274/pmp9444-49r9-resistor-for-sense-input-of-lmz31503-lmz31506-and-lmz31710

部件号:PMP9444
主题中讨论的其它部件:LMZ3.1506万LMZ3.171万LMZ3.1503万

你好。

有人能解释一下,在 PMP9444原理图捕获中,49R9电阻器用于LMZ3.1503万,LMZ3.1506万和LMZ3.171万感应+输入的作用是什么?

如果我将其 用于3.3V ,那么我会看到100 mV的差值,即33.4 V,这是Xilinx Kintex UltraScale的绝对最大值。

我在提到的直流-直流转换器的数据表中没有找到这样的建议。   

Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marian:

    49.9 欧姆电阻器用于远程感应。  需要在负载处连接SENSE +输入。  49.9 欧姆电阻器提供本地连接,仅用于保护目的,如果轨迹未连接或反馈路径发生某种情况,则存在本地连接。

    负载处的输出电压不应有100mV的差值。

    谢谢!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Robert。

    感谢您的回复。

    SENSE +输入通过49R9电阻器(串行连接)连接到负载,因此该电阻器上存在压降(3.3V为100 mV)。
    对于本地保护,49R9应并行连接,即在SENSE +和VO之间连接,SENSE +应直接连接到负载。

    Marian