This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4450:电涌故障

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582251/pmp4450-surge-failure

部件号:PMP4450

团队成员您好–

以客户的名义过帐。

我使用TI参考设计PMP4450,85-265V交流输入/5V 2A输出作为电源。 我在通过电涌测试(ANSI/IEEE 62.41 C-xxxx)时遇到问题。

您能否评论一下提交原理图的安全方法,以及可能的PCB布局,以获得 可能的修复建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    很抱歉您迟到了。
    您能否检查客户是否发生了相同的问题?
    e2e.ti.com/.../193.744万

    谢谢你。
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki您好-

    是的,这是同一 个问题。 你可以忽略这篇文章,我在我还在那的时候就把它放在那里,但我现在回来了,我将会通过这篇文章。

    谢谢!