This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP1.1474万:PMP1.1474万 F/W源代码

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581023/pmp11474-pmp11474-f-w-source-code

部件号:PMP1.1474万
主题中讨论的其他部件: MSP430FR5949

您好,先生:

我的客户有兴趣遵循PMP1.1474万开发C型PD电源监控加密狗产品并将MSP430FR5949用于 MCU。  您能否 帮助 他们共享源代码 以缩短项目进度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位先生:

    您是否对此问题有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    感谢您的咨询,很抱歉您迟到了。
    我正在内部工作,让工程师回答您的问题。

    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    感谢您的耐心等待。
    我现在有源代码,但需要通过电子邮件提供。 我将查看您提交的'Y TI'信息并发送给您。
    这对您是否有效?

    期待您的回复。
    此致,
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki,您好!

    是的,这对我来说很好。

    感谢您的支持。