This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 套件和电路板可实时进行快速傅立叶变换

Guru**** 2574155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581656/kit-and-board-to-make-a-fast-fourier-transform-in-real-time

您好,我想做一个能源网络分析仪,我正在寻找一个套件或电路板(用于TI微控制器的强大评估平台,如 www.ti.com/.../launchpads.page) ,它可以实时执行FFT,并且它必须具有连接LCD显示器的接口 (尺寸为320*480的东西)以显示armonic图。 如果它可以使用带触摸功能的液晶屏。

您向我推荐什么? 我需要主板和液晶显示屏, 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Julian:
    很抱歉您迟到了。
    但是,您似乎从工程师那里得到了答案,即C2000TmPiccolo LaunchPad支持您的要求。
    e2e.ti.com/.../58.2658万

    如果您需要,C2000TmPiccolo LaunchPad本身可在TI.com上发布。
    www.ti.com/.../launchxl-f2.8027万 C2000TmPiccolo LaunchPad&tisearch=Search-EN-Everythes#Buy

    谢谢你。
    Yuki