This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS6.211万:TPS6.211万的热模拟

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/583922/webench-tools-tps62110-thermal-simulation-of-tps62110

部件号:TPS6.211万
主题中讨论的其他部件:TPS6.2135万, TPS6.214万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我尝试使用此零件运行热模拟,但无法在工作台上找到/选择此零件。 是否有人知道如何获取?

谢谢!

鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fish,您好!

    很抱歉通知您,WEBENCH不支持TPS6.211万。  我建议查看其它部件,如WEBENCH支持的TPS6.2135万或TPS6.214万。