This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS5.4202万:模拟时间过长(超过5分钟)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/583884/tina-spice-tps54202-simulation-time-too-long-more-than-5min

部件号:TPS5.4202万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的TI团队:

我已将有关TPS5.4202万的原理图从Webench导出到TINA v9。 参见随附 的示意图。

运行瞬态分析时,模拟时间超过5分钟。  我尝试修改分析参数以缩短模拟时间,但它没有任何改变。

您是否为分析参数推荐了优化模拟时间的值? 其他想法?

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_414.0438万_5F00_102.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于瞬态模拟来说,5分钟似乎不会太长。