This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7322万:简化模型

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/583857/ucc27322-simplis-model

部件号:UCC2.7322万

尊敬的支持团队:

我需要基于ucc2.7322万 TI的IC simplis模型,以便在simplis软件中构建交流/直流转换器。 我尝试将SPICE模型导入到软件中,但没有看到任何导入选项simplis软件。  

请支持我获取此型号。

等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harijarani,您好!

    我们没有适用于此设备的SIMPLIS型号。 未加密的模型位于Web上,您可以尝试将其导入SIMetrix,SIMPLIS附带的SPICE模拟器。