This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5593:原理图中C19的必要性

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/583350/pmp5593-necessity-of-c19-in-schematic

部件号:PMP5593

您好,

   感谢您的参考设计。  我不清楚C19的必要性(我认为这是一个"CY"电容器)。  我有一个应用,当输出电压与接地相参照时,类似的设计会使传导的辐射结果更差。  但是,去除CY帽后,情况会有所改善。

谢谢!

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    C19电容器实际上充当"CY"电容器。 "CY"电容器的作用是隔离输出和输入返回路径。 此盖将最大程度地减少可能与您的地面耦合的共模电压噪音。 如果任何此类噪音与输入返回路径结合,可能会导致输出不稳定。 它基本上充当筛选器。

    -Raymundo Hernandez-Toscano