This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG5200:错误--瞬态偏压点计算中的收敛问题

Guru**** 2579025 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582336/tina-spice-lmg5200-error----convergence-problem-in-transient-bias-point-calculation

部件号:LMG5200
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

建模团队,

我的一位客户在使用LMG5200 PSpice型号时遇到问题。 他们的信息如下:

我有TI网站上的lmg5200.lib文件。 (LMG5200 PSpice瞬态模型(修订版 b))

我想恢复LMG5200仿真,我获得了许可的PSpice并尝试运行模型

出现我无法解决的错误:

附加的“run”.out日志文件

注意netlist . end后立即出现的错误

"错误--瞬态偏压点计算中的收敛问题"

 我尝试了“自动收敛”功能,运行时间较长,但仍然出现相同的错误

导致此错误的原因是什么?

谢谢!

-Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,有什么反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    您是否对原理图进行了任何更改? 您正在使用哪个版本的PSpice?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil,

    客户正在用许多其它设备模拟超大电路中的LMG5200。 他们说,模拟使用了另一家供应商的离散GAN晶体管,而不是LMG5200,运行良好。 他们的模拟器是SLP (www.pspice.com/.../pspice-slps

    我将联系以了解更多详细信息。 任何指导都会帮助我,以便我可以要求提供正确的信息。

    ——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    LMG5200只是一个驱动程序。 GAN FET始终是外部的,因此您可以详细说明您的意思,"他们说,模拟使用来自另一供应商的离散GAN晶体管,而不是LMG5200,运行良好"。 另外,SLP链接对我不起作用。 你能仔细检查一下吗?

    我想请他们使用PSpice或TINA-TI进行模拟。 如果他们可以在这些模拟器中重现该问题,我们可以进一步了解这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil,

    我会建议他们使用PSpice或TINA-TI,尽管他们基本上决定不考虑在其仿真环境中不起作用的任何组件。 我在上一篇文章中修复了指向SLP的链接中的拼写错误。 它现在就应该起作用了。

    对于LMG5200,它实际上不仅仅是一个驱动程序。 它是一个功率级模块,在单个封装中具有一个驱动器,电容器和两个GAN FET。 仅供参考。

    感谢您的响应。 我将看到客户反馈的内容。

    此致,

    ——丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    是的,这是我的疏忽。GAN确实是内部的。 我们在网上看了PSpice模型。 它在PSpice 16.6 中工作,但在旧版本(16.2)中会出现收敛问题。 不确定客户使用的是哪个版本的PSpice。 我们将很快发布旧版本的修复程序。 它与模型无关,而与模拟器中的分析设置有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel

    感谢您帮助我们修复LMG5200仿真,我们已更新了OrCAD版本文件,这将在1-2个工作日内反映在新的可下载模型中。  

    此致

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil,

    感谢您的迅速行动。 客户正在使用PSpice 16.5 .0。 您是否认为相同的收敛问题适用?

    我将在发布更新的型号时为客户提供支持,以将其指向该型号。

    此致,

    ——丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    PSpice模型修订版现已发布到网络。 请尝试一下。 它在16.2 中有效,但我们没有16.5 来测试。