This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5.4821万:在Webench中编辑原理图后,是否可以检查补偿?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581958/webench-tools-tps54821-can-i-check-compensation-after-editing-schematic-in-webench

部件号:TPS5.4821万
主题中讨论的其他部件:TINA-TITPS4.0428万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我通过编辑Webench中的电源示意图添加了相位升压上限。  我现在看到"重新补偿"按钮不再可用。  我想看看我的加法对增益和相位余量有何作用,但我不知道如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指与上部FB电阻器并联的正向馈电电容器吗? 我怀疑工务局会支持这项计划。 如果您要检查正向馈电电容器或混合电介质输出电容器的补偿,PSpice或TINA-TI平均模型是您的最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我的相位升压盖与上反馈电阻器平行。

    在我看来,这更像是一个一般性问题。 无论何时编辑任何原理图并向其中添加零部件(任何位置的任何零部件),我都可能无法使用"重新补偿"工具。

    是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我的想法。 它仅适用于基本原理图。 我将把帖子移到Webench论坛,让他们接受。 但我很肯定我是对的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,John说对了。 只有在示意图由WEBENCH Power Designer生成时,才能进行完整的工作值计算。 一旦将原理图输入到编辑环境中,计算将不再有效。 在线仿真仍然可用,设置为瞬态,您可以对其进行调整,以便查看原理图/设计更改对负载瞬态响应的影响。 如果您想进行进一步的分析,最好将其导出到TINA-TI或PSPICE工具中,然后设置Bode Plot测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一种从Webench向TINA导出的自动方法吗?  这将是非常好的,因为我现在刚刚开始手动操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    我们已在WEBENCH中为TPS5.4821万型号启用了SIM导出功能。 现在,您可以使用TPS5.4821万在WEBENCH中创建设计,根据您的应用对其进行修改,并检查OpVals和Simulation结果,之后可以将其导出到您首选的工具。 请在下面的链接位置查找有关将设计从WEBENCH导出到TINA-TI和其它工具的信息:

    www.ti.com/.../slvmay6a.pdf

    如果您遇到任何问题,请告知我们。

    谢谢!!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒!  谢谢!

    我还有一个电源需要导出到TINA - TPS4.0428万 (带 CSD9.5378万驱动器芯片)。

    是否有机会在不久的将来启用导出?