This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2492:轻微Spice Tina错误。

Guru**** 2543650 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582991/tina-spice-tps2492-minor-spice-tina-error

部件号:TPS2492
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

关于:


*部件:TPS2492
*日期:2011年2月25日
*型号类型:瞬态
*模拟器:Tina
*模拟器版本:9.0 .10.194 SF
*型号版本:Final 1.00

我的模拟原理图是略作修改的参考项目。


1.计时器放电电流非常低(30-900nA),而不 是 预期的2.7uA。


2.在强劲下拉过程中,栅极电压降至地电位,尽管 输出电压为30V。

 因此内部夹具不工作。


我希望您能在最近的模型修订中发现此通知有用。


我发现这种模式现在非常有用-非常感谢。


此致


罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    我在网上测试了TINA-TI型号,它提供了2.7uA的放电电流。 您能否共享您的TSC文件,以便我们尝试复制问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil

    UPS,很抱歉,我找不到将文件附加到我的答案的工具。
    我已准备好tps2492_ti.tSC文件,但如何上传?
    我已使用从TI下载的Tina 9.3 .150.4 SF-TI模拟了此芯片。
    因此,没有WeBench -我记得它不提供tps2492芯片。
    罗伯特。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    请参阅以下常见问题解答: e2e.ti.com/.../148.4 -5-attaching-a-file
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我用从TI下载的Tina 9.3 .150.4 SF-TI模拟的原理图。

    我以相当混乱的方式修改了分析参数。 也许 这就是 模拟/模型   运行不好的原因

    此致

    罗伯特

    e2e.ti.com/.../TPS2492_5F00_ti.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    是的,问题似乎出在Gmin。 这会给电路中的节点增加分流电导,不应增加太多,因为它会影响电路的精度。 我将其改回1p,并删除了您安装的2.7u补丁。 现在,SIMS为我显示2.7uA放电电流。 请尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,

    是的,您说得对。 将Gmin设置为默认值解决了问题。
    因此,我要向您的员工道歉,我对车型的负面评价太容易太快了。 我很抱歉。
    当我的时间很短,并受到有关"收敛..."的消息的攻击时,最简单的方法就是破坏分析参数。 C'est la vie。 :-)

    非常感谢您的关注。
    此致
    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    没问题。 很高兴它现在对您有效。