This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:可以't导入.mod spice模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582229/tina-spice-can-t-import-mod-spice-models

主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

TINA- TI是否仍支持以.mod形式导入SPICE模型?我无法在网络列表编辑器中选择我的模型,因为它只提供.CIR和.LIB扩展选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户493.8762万,

    您不应使用Netlist编辑器(文件-->导入...)。 Netlist编辑器用于将模拟电路的准备就绪导入TINA-TI,而不是单个模型。

    请使用“新建宏向导”(“工具”-->“新建宏向导”...)为您的单个模型以及符号和连接性创建宏。 当您打开该工具时,它将查找.MOD文件。

    此外,您可以简单地将文件重命名为.lib或.cir扩展名...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Britt,

    新宏仍然无法识别我的文件。我下载了SPICE模型并将它们复制到文本文件(记事本)中,并添加了扩展名.mod或.mod,但它无法识别这些文件。我有什么想法出错了吗?

    谢谢

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法让Tina识别我的.mod spice文件,但现在当我尝试打开它时,我收到以下消息:missing number.Line:#1. 型号2SC5200 NPN (

    下面是我尝试导入到保存在桌面上的宏向导中的模型:  

    型号2SC5200 NPN (
    + IS=3.0463E-11 BF= 96.20 VAF=100 IKF=IKE=5.6190E-11 15.0.4256万 2.0 4.849 IKR=100 ISC=7.18E-8 1.5 0.0025 1.0.5012万
    + RB= 20.18 0.0.1137万 0.6.8977万 RB=VJC=MJC=1.0E-7 RC=CJE=4.5000E-10 CJC=8.4915E-10 0.0014 0.5.4081万 TF=6.8583E-10
    + XTF= 9.5721 1.45 0.82 10.425 ITF=6.8697E-2 TR=1.000E-8 XTB=Toshiba EG=Toshiba 0.5 mfg=Toshiba)

    有人能告诉我要在文本中编辑什么,以便Tina接受模型吗?

    谢谢

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    下面是我用来正确导入文件的方法。

    e2e.ti.com/.../2SC5200.lib

    我相信TINA不喜欢制造场。

    以下是创建的.tsm文件。

    e2e.ti.com/.../2SC5200.TSM

    请注意,在TINA-TI以及如何将.MODEL和.SUBCKT器件导入TINA-TI方面有几个视频。 可在以下位置找到它们:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Britt,
    我现在已经能够创建一个工作宏-太棒了!
    劳伦斯