This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/UCC2.807万:UCC2.807万未加密SPICE

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/582675/tina-spice-ucc28070-ucc28070-un-encrypted-spice

部件号:UCC2.807万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

Britt/Team,

我尝试为UCC2.807万查找并请求此未加密的SPICE模型。   以下链接对我不起作用。   

2. www.ti.com上的许多型号 仍在加密。 如果您确实需要这些未加密格式的应用程序,请联系您的TI现场应用工程师或通过 http://www-k.ext.ti.com/sc/technical-support/email-tech-support.asp提交请求 ,他们应该能够帮助您处理此请求。 请注意,这可能需要与TI签订有效的NDA。

 此致,
亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt,团队,


    除了让我知道我们是否有一个支持PSpice ver的模型。 9因为这就是我的客户所拥有的全部,您可以关闭此线程。  


    谢谢!


    亚伦