This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/OPA2350:HSPICE模型

Guru**** 2580545 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350, TINA-TI, OPA2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581629/tina-spice-opa2350-hspice-model

部件号:OPA2350
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,OPA350

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我正在尝试将.mod文件导入到Hyperlynx中的Linesim中,但它只期望hspice或ibis型号。 您是否可以为我提供这些格式的OPA2350模型?

谢谢!

Uttara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttara,

    我们在HyperLynx中运行SPICE模型的经验不多。 我不确定您想要实现什么,因为SPICE模型的作用与IBIS截然不同。

    如果您决定使用SPICE模型,则可以在产品文件夹中下载PSPICE模型(单击“工具和软件”选项卡),将其解压缩,然后尝试将文件OPA350/MOD导入HyperLynx。  如果HyperLynx抱怨文件名,请将扩展名更改为HyperLynx 期望的扩展名。 它是一个文本文件。

    虽然该模型是使用PSPICE开发和测试的,但它可能在HSPICE中工作。 如果您遇到其他问题,请告知我们。

    谢谢!
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JC:


    感谢您的回复。 您是否有ibis格式的OPA2350输入和输出缓冲器模型?

    谢谢!

    Uttara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uttara,

    不是。这些不是I/O引脚,因此我们不会在IBIS中对它们进行建模。

    此致,
    jc