This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2.2918万:TI网站上存在SPICE模型,并试图将其放入SPICELIB目录中,但发现它不起作用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581514/tina-spice-tps22918-spice-model-existing-on-ti-website-and-attempting-to-put-it-into-present-spicelib-directory-only-to-find-it-doesn-t-function

部件号:TPS2.2918万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,,

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我从您的网站下载了TPS2.2918万 TINA SPICE模型。  我将TPS2.2918万_TRANS.LIB,TPS2.2918万_TRANS.TLD和TPS2.2918万-Q1_TRANS.TSM放入C:\Program files (x86)\Designsoft\Tina 9 - TI\SPICELIB目录。  当我启动TINA程序时,显示“检测到新库:库必须重新编译。  这可能需要几分钟时间。  是否继续?"。  单击"是"。  程序开始时,单击'tools, find component'(工具,查找组件)并键入TPS2.2918万,然后单击SEARCH (搜索)。  它将在SPICE宏窗口中显示该部分。  然后单击'insert'(插入)。   然后,它会显示一条消息,说明该宏不在库中,并要求重建。  我单击'是',但似乎忽略了它,因为它返回了相同的问题。  现在,每次我重新启动TINA时,都会返回有关检测到新库的原始消息。  似乎是一个我无法摆脱的恶性软件循环。  是否需要另一个文件?或者是否需要将现有TPS2.2918万文件放入另一个目录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garth,

    我知道库在您的系统上编译不正确。 我们看到这一问题在少数情况下发生。 请尝试以管理员权限运行TINA-TI (右键单击TINA-TI图标并选择以管理员身份运行选项)以解决此问题。

    或者,如果问题仍然存在,您可以从SPICELIB目录中删除所有三个文件,将宏文件( TPS2.2918万-Q1_TRANS.TSM)保留在要在本地保存测试台的原理图工作区中,并使用“插入”菜单中的“插入>>宏...”选项。

    如果您仍有任何问题,请告知我们。

    谢谢!!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以管理员身份运行它是成功的。 打开了一个小窗口,其中许多型号正在快速提取-包括TPS2.2918万的型号。 谢谢。GP