This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/UCC2.807万:Tina模型,如UCC2.807万数据表中的模型

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578906/tina-spice-ucc28070-tina-model-as-in-the-datasheet-of-ucc28070

部件号:UCC2.807万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我是被一个项目指派的。 它是基于TI芯片的交流/直流转换器。 IC编号为UCC2.807万。 从TI门户网站上可以找到UCC2.807万的TINA型号。 但应用原理图中有三个引脚不匹配。

在数据表中,使用了三个引脚,即CDR,RDM和GND,而不是应用原理图中使用的这三个引脚,即IRIPA,IRIPB和f_kHz。对于我的项目工作,需要像数据表中一样的IC。 请支持我获取。\n应用程序模型和数据表附于heree2e.ti.com/.../5826.ucc28070-datasheet.pdfe2e.ti.com/.../0602.slum328.tsc</s>2.807万 0602.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harijarani,

    Arash已链接了其他POST中附加引脚的说明,并且CDR和RDM引脚在模型中不存在,因为它们未在TINA-TI模型中使用。 似乎PSpice模型中不提供频率抖动,而该模型用于创建TINA-TI模型。

    如果您可以访问Simplis,我们可能会为您提供适用于该设备的Simplis模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以访问software.please共享的UCC2.807万简化模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harijarani,

    请向我发送一个电子邮件地址,我可以直接与您联系。