This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.3602万-Q1:8V输入,6.5V输出,1.5A负载设计,带WEBENCH

Guru**** 2584755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/581345/lm53602-q1-8v-input-6-5vout-1-5a-load-design-with-webench

部件号:LM5.3602万-Q1

当使用条件为输入电压:8V,输出电压:6.5V,输出电压:1.5A时,WEBENCH不会创建设计。
什么限制了设计?

我们是否使用LM5.3602万-Q1进行此使用条件?

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不出有什么理由不能这样做。 我将把此职位转到Webench论坛以获得支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kohei,

    目前,在WEBENCH中未针对此系列零件建模接近跌落的设计。 它正在开发中,当此功能集成到WEBENCH模型中时,我可能会向您提供最新信息。

    如果您现在愿意,您可以使用此零件以较高的输入电压创建设计,然后以较低的所需电压运行电气仿真以帮助您的设计开发。

    此致,
    Katie Vinnedge
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katie-san,

    感谢您的回复。
    我了解你的情况。 我将等待您的更新。
    如果您有,请告诉我目标时间表。


    此致,
    Kohei Sasaki